我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MVS系列空气断路器通过通讯是否能读到分合闸次数?
问题描述:
MVS系列空气断路器通过通讯是否能读到分合闸次数?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

MVS Trip System 5.0VTrip System 6.0V的可以选 Eco-COM模块实现通讯功能,通讯点表与MT micE型的相同,寄存器地址662可以读到OF总的分合闸动作次数。详见下表所示