我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器如何进行电机参数设置和电机自整定?

问题描述:
ATV12变频器如何进行电机参数设置和电机自整定?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单,请点击下面链接查看:

ATV12菜单操作方式:操作方式

ATV12自整定视频:电机自整定视频

设置变频器内电机参数需要参考负载电机的铭牌参数,设置方法如下。

电机额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定速度设置具体步骤:

电机自整定设置具体步骤:

做自整定的前提是变频器已连接到电机、并且电机处于冷却状态。