我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器面板调频率端子启动如何设置?

问题描述:
ATV312变频器面板调频率端子启动如何设置?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单请点击下面链接查看:

ATV312变频器如何进入菜单:菜单介绍

面板调速,端子启停的功能描述:

1、通过端子LI1与24V导通,作为起动信号。

2、通过变频器自带的面板旋钮调速。

参数设置步骤和代码含义如下:

1,设置访问等级为L3。

2,设置给定1通道为导航按钮。

3,设置混合模式为分离模式。

4,设置命令通道1为端子排。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:

变频器上电后,LI1端子和24V端子接通,变频器启动,进入REF菜单旋转旋钮调节频率。