TCSMCNAM3M002P在WIN10系统下驱动安装异常,应该如何处理?
问题描述:
TCSMCNAM3M002P在WIN10系统下驱动安装异常,应该如何处理?所属产品线:
SoMove解决方法:
解决步骤如下:
1,插入TCSMCNAM3M002P电缆,在设备管理器里会显示异常。

2,如图,在搜索窗口输入drive manager,按下图指示,卸载这个drivers manager。

3,打开“注册表编辑器”,直接在Windows命令栏输入“regedit”,搜索“DriverManager X64”。

4,打开下图红圈中的“UninstallString”,复制图中的“value data”。

5,将上面复制的值,在windows命令栏里粘贴,并执行这个命令。

6,拔出TCSMCNAM3M002P电缆。
7,重启电脑。
8,打开“控制面板”——“设备和打印机”,找到这个PC,点击右键选择“设备安装设置”。

9,将这个选项设为NO。

10,点击下面链接,下载驱动文件。
链接: https://pan.baidu.com/s/1wuxa9BEKaAloVonEdwNcBQ 提取码: an2t
11,安装驱动,用管理员权限。
12,插入电缆,测试是否正常。
13,如果还有问题,请按照下图设置driver manager。

是否有帮助?