NSX塑壳电子脱扣与热磁脱扣的区别是什么?
问题描述:
NSX塑壳电子脱扣与热磁脱扣的区别是什么?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX塑壳电子脱扣与热磁脱扣的主要区别详见下表:
| 项目 | 热磁脱扣TMD | 电子脱扣Mic2/4/5/6/7 |
| 保护功能 | 热保护+磁保护 | 三段保护+接地+漏电 |
| 保护原理 | 双金属片+电磁线圈 | 互感器+电子脱扣器 |
| 整定范围 | 整定范围小(额定电流0.7~1In可调) | 整定范围大(额定电流0.4~1In可调) |
| 整定精度 | 相对较低 | 非常高 |
| 温度影响 | 热保护受温度影响严重 | 基本不受温度影响 |
| 电磁干扰 | 几乎不受电磁干扰 | 满足EMC |
| 测量功能 | 无 | Mic5/6/7可带丰富的测量功能 |
| LED指示 | 无 | 三个指示灯,可分别指示准备就绪、过载预报警和过载状态。 |
| LCD屏幕 | 无 | Mic5/6/7可用于显示和整定 |
| 报警功能 | 无 | 丰富的报警功能,并可输出 |
| 故障指示 | 无 | LED灯、SDx模块 |
| 历史日志 | 无 | 带时间的历史日志 |
| 维护信息 | 无 | 触头磨损、操作次数等 |
| 通信功能 | 遥信、遥控 | Mic5/6/7可实现完整的四遥功能 |
是否有帮助?