我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX100-630的接线方式是什么?
问题描述:
NSX100-630的接线方式是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器100-630壳架产品分板前接线和板后接线,根据安装方式不同方法如下:

1.固定式,默认是板前接线,通过增配后连接端子实现板后接线.LV429235(100~250短),LV429236(100~250长);LV432475(400-630短),LV432476(400-630长)。

2.插入式,默认是板前接线,实现板后接线有2种方式:a,使用穿板安装,将底座安装在底板后,不需要其他附件;b,断路器安装于板前,然后增配长绝缘直角端子扩展器,LV429276(100~250),LV432526(400-630)。

3.抽出式,方法和插入式相同。