我们今天能为您提供什么帮助?

漏电保护装置怎样工作的?

问题描述:
漏电保护装置怎样工作的?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

漏电保护是由三个连续功能组成的系统实现的,这三个功能实质上是同时动作的:检测剩余电流、对剩余电流进行测量比较、启动脱扣装置将故障电流断开。

检测

使用一个电流互感器,其初级绕组是被测电路的相线电流和零线电流,绕组方向使相线电流和零线电流产生的磁场相互抵消。泄漏电流的产生破坏了这种平衡,并且在次级绕组上通过磁场感应产生一个电流,叫做剩余电流。

测量比较

使用一个电子式或电磁式继电器,将剩余电流的电信号与预设值相比较,看是否达到跳闸限值(灵敏度)。

1、在断开位置安装一块永磁铁,吸住连接跳闸机构的金属杆;

2、零序电流产生的电磁力与弹簧的拉力一起作用于金属杆上;

只要永磁铁的磁力(根据系统灵敏度要求设定)大于弹簧和电磁力的合力,跳闸机构不会动作,电路就呈接通状态。

跳闸

只要剩余电流产生的电磁力大到能够抵抗永磁铁的磁力,弹簧使金属杆旋转,触发断路器的脱扣装置以断开故障电路。