TeSys U电动机启动器不可逆的组件有哪些?
问题描述:
TeSys U电动机启动器不可逆的组件有哪些?所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
TeSys U电动机启动器(不可逆)的组件有:

组件介绍:
| 序号 | 安装位置 | 组件名称 | ||
| 1 |
| LUB**0动力底座 | ||
| 2 | A | LUCM多功能控制单元 | ||
| 3 | A | LUCB/LUCC/LUCD高级控制单元 | ||
| 4 | A | LUCA标准控制单元 | ||
| 5 | A | LUCL磁保护控制单元 | ||
| 6 | B | LUFN辅助触点模块 | ||
| 7 | B | LUFW10电动机过载报警模块 | ||
| 8 | B | LUFDH11热过载信号和手动复位模块 | ||
| 9 | B | LUFV2电动机负载指示模块 | ||
| 10 | B | LUFDA01/LUFAD10热过载信号和自动复位模块 | ||
| 11 | B | LUFC00并行接口模块 | ||
| 12 | B | ASILUFC5/ASILUFC51Asi通讯模块 | ||
| 13 | B | LULC033 MODBUS通讯模块 | ||
| 14 | B | LULC07 Profibus DP通讯模块 | ||
| 15 | B | LULC08 CANopen通讯模块 | ||
| 16 | B | LULC09 DeviceNet通讯模块 | ||
| 17 | B | LULC15 Advantys STB通讯模块 | ||
| 18 | B | LU9C1盖板 | ||
| 19 | C | LU9BN11辅助触点模块接线端子 | ||
| 20 | C | LU9BN11C线圈预接线模块 | ||
| 21 | C | LU9BN11L线圈预接线模块 | ||
| 22 | D | LUA1附加触点模块 | ||
| 23 | D | 盖板 | ||
| 24 | E | LUA8E20侧装辅助触点模块 |
注意:序号为19的组件LU9BN11有其它说明:
把动力底座LUB32上的螺丝夹紧接线端子LU9BN11拆卸后,仍然无法安装预接线模块LU9MR1C、可逆换向模块LU2MB0BL,为什么?
是否有帮助?