我们今天能为您提供什么帮助?

Back系列UPS哪些型号可以实现通讯管理功能?

问题描述:
Back系列UPS哪些型号可以实现通讯管理功能?

所属产品线:
Back-UPS

应用环境:
Back-UPS Windows操作系统

解决方法:

Back-UPS中,有以下UPS型号可以实现UPS输入市电断电后控制Windows操作系统安全关闭:

BK650-CH/BK650M2-CH

BR550G-CN/BR1000G-CN/BR1500G-CN

BX650CI-CN

BP650CH/BP1000CH

其中,BK/BR/BX机器是通过电脑安装Power Chute Personal Edition软件实现,具体方法参考FA421083

BP机器是通过安装Schneider UPS monitoring software和Shutdown wizard实现,具体方法参考FA421084