我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
新买的Back UPS无法开机如何处理?
问题描述:
新买的Back UPS无法开机如何处理?

所属产品线:
Back-UPS

解决方法:

当新买的Back-UPS遇到无法开机的情况,需要检查UPS内置电池是否有跟UPS主机正确连接;

详情可以参考UPS手册指引或者机身连接电池示意图先将UPS电池正确连接到主机上,初次使用需要接上输入市电对UPS充电至少8h。

然后按下开机按钮,观察UPS是否可以正常开机。

如果仍无法开机,视频记录下UPS指示灯/蜂鸣器/显示屏现象,通过施耐德电气微信公众号提交报修,路径:求帮助-支持中心-UPS报修。