为什么用万用表测出的Back UPS输出电压为180V左右?
问题描述:
为什么用万用表测出的Back UPS输出电压为180V左右?所属产品线:
Back-UPS解决方法:
Back-UPS在转电池模式工作后,如果此时用万用表测量UPS输出电压,会发现测到的电压数值在180V左右,这样的现象是正常的。
原因是因为Back-UPS在电池模式输出的波形为方波,而一般万用表测量的是正弦波的有效值;使用测量正弦波有效值的方法测量方波会形成这样的误差。
可以使用能够测量方波的真值万用表或者示波器来测量Back-UPS电池模式下的输出电压。
是否有帮助?