我们今天能为您提供什么帮助?

Back-UPS Pro输出插座介绍

问题描述:
Back-UPS Pro输出插座介绍

所属产品线:
Back-UPS

应用环境:
BR550G-CN/BR1000G-CN/BR1500G-CN

解决方法:

Back-UPS Pro的输出插座分为左列的电池后备以及防电涌功能的插座(Battery Backup)和右列的仅防电涌插座(Surge Only);

当输入市电正常时,UPS的电池后备以及防电涌功能的插座(Battery Backup)和仅防电涌插座(Surge Only)同时可以为相连的设备供电;

发生停电或出现其他市电问题时,仅提供电池后备电源的插座(Battery Backup)才能为设备供电。

此外,若Back-UPS Pro启用了省电功能,显示界面上的叶子图标亮起,此时主插座(MASTER)以及受控插座(Controlled by MASTER)的功能启用。

当主设备进入睡眠或待机模式或关闭时,受控设备也将关闭以便省电。启用/禁用省电功能的介绍可以参考FA421088