FA421102
FA421102
我们今天能为您提供什么帮助?
MT和MTZ空气断路器限流型的分断时间是多少?
问题描述:
MT和MTZ空气断路器限流型的分断时间是多少?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器
解决方法:
MT和MTZ系列断路器只有分断能力为L1型的是限流型的,分断时间为10ms。
首次发布日期:
2021/12/22
修订日期:
2024/5/23
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器
Masterpact MTZ空气断路器
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器
Masterpact MTZ空气断路器