我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的自整定需要电机在冷态下吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的自整定需要电机在冷态下吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的自整定要在电机冷态下进行,自整定是为了获得的电机模型参数,尤其是定子电阻为冷态下的定子电阻的初始值。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。