我们今天能为您提供什么帮助?

使用变频器拖动普通三相异步电机比工频拖动温升更高的原因是什么?

问题描述:
使用变频器拖动普通三相异步电机比工频拖动温升更高的原因是什么?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

使用变频器拖动普通三相异步电机比工频拖动温升更高的原因主要有以下2点:

1、变频器输出的电压波形不是标准的正弦波,而是脉冲方波,在额定扭矩下的电机电流比工频时要大一些,所以温升比工频时略有提高;

2、普通三相异步电机没有独立供电的散热风扇,当电机转速低于额定转速的时候,电机散热风扇速度不够,电机温升也会高一些。