我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器显示参数里有功功率IPrW和功率估计值OPrW单位是什么?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器显示参数里有功功率IPrW和功率估计值OPrW单位是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器显示参数里有功功率IPrW和功率估计值OPrW单位和电机标准电压有关,将[电机标准电压] bFr 设置为 [50Hz IEC] ,则显示的单位为kW,若将[电机标准电压] bFr 设置为 [60Hz NEMA],则显示的单位为 HP。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。