我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器能否通过对频率逻辑地址8502给负值,实现电机反转?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器能否通过对频率逻辑地址8502给负值,实现电机反转?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

首先,反转禁用必须设置为否。逻辑地址8502给定频率是有正负的,如果给定频率是正的,则直接表示;如果给定频率是负的,则显示为正数的补码,即将正数按位取反后加1。注意:实际给定频率为8502里面数据乘以0.1Hz。

例如:

给定频率=40HZ,则8502通过通讯给定的值为二进制0000 0001 1001 0000,十进制400。

给定频率=-40HZ,则8502通过通讯给定的值为二进制1111 1110 0111 0000,十进制65136。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。