ATV630和ATV930变频器能否设置0-10V电压输入时的频率调整范围是-50Hz到50Hz?
变频器本身无法设置0-10V电压输入对应频率范围-50Hz到+50Hz,但是可以使用求和的方式来实现需要的功能。因此,除了0-10V的模拟量输入之外,还必须接入另一路模拟量信号,并保证该信号一直有10V电压输入(例如:可以将AI3类型设置为电压,并将AI3和10V端子短接)。
相关参数设置如下:
[完整设置]--[命令和给定值]--[参考频率通道1]:设置为“AI1”;
[完整设置]--[通用功能]--[输入输出]--[AI/AQ]--[AI1类型]:设置为“电压”;
[完整设置]--[通用功能]--[输入输出]--[AI/AQ]--[AI1最小值]:设置为“0V”;
[完整设置]--[通用功能]--[输入输出]--[AI/AQ]--[AI1最大值]:设置为“10V”;
[完整设置]--[通用功能]--[输入输出]--[AI/AQ]--[AI3类型]:设置为“电压”;
[完整设置]--[通用功能]--[输入输出]--[AI/AQ]--[AI3最小值]:设置为“0V”;
[完整设置]--[通用功能]--[输入输出]--[AI/AQ]--[AI3最大值]:设置为“10V”;
[完整设置]--[通用功能]--[给定运算]--[加法输入2]:设置为“AI1”;
[完整设置]--[通用功能]--[给定运算]--[减给定频率2]:设置为“AI3”;
使用求和输入后的频率是:
实际参考频率 = 参考频率1 + AI1(求和输入) - AI3 (减去输入) = 2xAI1 - AI3,
当 AI3输入一直是 10V时,
若AI1=0,实际参考频率 = -HSP(对应于 -10V);
若AI1=5V,实际参考频率 = 0(对应于 0V);
若AI1=10,实际参考频率 = +HSP(对应+10V)。
(注:HSP高速频率参数默认为50Hz)
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?