ATV340,ATV630,ATV930变频器风扇运行多久需要更换?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器风扇运行多久需要更换?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV340,ATV630,ATV930变频器投入使用后,变频器风扇建议每4年更换一次。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?