我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器使用参数组切换时,如何通过通讯读取当前哪一组参数有效?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用参数组切换时,如何通过通讯读取当前哪一组参数有效?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

当ATV630,ATV930变频器使用参数组切换时,变频器可以通过通讯读取寄存器16102(16#3EE6 ) 的值来判断当前哪一组参数有效。

Bit 8 (CFP1) : 参数组1有效
Bit 9 (CFP2) : 参数组2有效
Bit 10 (CFP3) : 参数组3有效

例如,当读取寄存器16102的Bit8为1时,则为参数组1(CFP1)有效。

注意:一个字是(Bit0-Bit15)

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。