我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器报直流母线纹波错误(DCRE)如何处理?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器报直流母线纹波错误(DCRE)如何处理?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器报直流母线纹波错误(dCrE)可能的原因:

当输入滤波器(IFI)设置为 YES,直流总线纹波配置(dCrC)设置为错误(FLT)时,变频器将尝试调整电机控制以防止直流总线上的纹波不稳定,如果直流母线上持续出现纹波时,变频器会报直流母线纹波错误(dCrE)。

解决措施:

1、检查变频器输入电源连接和接地是否正确,测量输入电源幅值是否正常且三相平衡。

2、如果变频器输入侧安装了无源滤波器,检查无源滤波器是否正确连接到变频器且工作正常。

3,如果检查无源滤波器连接和运行都没有问题,还是触发此故障,可以适当调整惯性系数(SPGU)或增加变频器开关频率(SFr)。

4、如果没有安装无源滤波器,则输入滤波器(IFI)参数应设置为 NO ,以禁用直流母线纹波错误 (dCrE)。

说明:

无源滤波器需要单独选配,ATV630*、ATV930变频器可以依据谐波电流要求(THDi<5%或THDi<10%)配置。