我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630变频器都自带EMC安装板吗?没有自带的如何选型?

问题描述:
ATV630 EMC 安装板

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630系列变频器不是全部自带EMC安装板。

ATV630系列ATV630U07N4Z到ATV630D90N4Z产品功率0.75KW到90KW没有自带的EMC安装板,可以单独选配,选配型号如下:

变频器型号 EMC安装板型号
ATV630U07N4Z...U55N4Z VW3A47801
ATV630U75N4Z...D11N4Z VW3A47802
ATV630D15N4Z...D22N4Z VW3A47803
ATV630D30N4Z...D37N4Z VW3A47804
ATV630D55N4Z...D90N4Z VW3A47805

ATV630系列变频器ATV630U07N4到ATV630D90N4自带EMC安装板。

ATV630***Y6,ATV630D55M3—ATV630D75M3,ATV630C11N4—ATV630C31N4产品的EMC安装板需要单独选配,选配型号如下:

变频器型号 EMC安装板型号
ATV630U22Y6—ATV630D30Y6 VW3A9705
ATV630D37Y6—ATV630D90Y6 VW3A9706

ATV630D55M3—ATV630D75M3

ATV630C11N4—ATV630C16N4

VW3A9704
ATV630C22N4

VW3A9212(IP20)

VW3A9112(IP31)

ATV630C25N4

ATV630C31N4

VW3A9213(IP20)

VW3A9113(IP31)