我们今天能为您提供什么帮助?

变频器进行编码器检查时,编码器方向与电机方向不一致如何处理?

问题描述:
变频器进行编码器检查时,编码器方向与电机方向不一致如何处理?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

变频器闭环控制,进行编码器检查时,发现编码器方向与电机方向不一致,可以通过两个方式来调整:

1、检查编码器接线A+与B+、A-与B-是否接反了,如果接反了将接线对调即可;

2、如果接线正常,可以调整编码器参数,使用ATV340、ATV930变频器时,可以进入完整设置-编码器配置-编码器反向,将编码器反向设置为是(出厂设置为否)即可。