我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器报OHF是什么故障?

问题描述:
ATV930变频器报OHF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器报 OHF 是变频器过热故障。

可能原因:
变频器温度过高。

解决措施:
检查电机负载;
检查变频器散热风扇工作是否正常;
检查变频器通风是否良好,是否有污物堵塞;
检查变频器运行的环境温度是否过高,采取适当措施降低环境温度,保证变频器运行环境的清洁;
当发生变频器过热故障时,应等待变频器温度降下来后再启动变频器。

清除错误代码:
在错误原因消除后,该检测错误可以通过[故障自动复位]ATR 或手动[ 故障复位分配]RSF参数来清除。