我们今天能为您提供什么帮助?

sepam20、40保护装置在利用SFT2841不能进行保护配置O1输出的原因有哪些?

问题描述:
sepam20、40保护装置在利用SFT2841不能进行保护配置O1输出的原因有哪些?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

sepam20、40保护装置在利用SFT2841不能进行保护配置O1输出的原因有两个:

1、sepam20、40保护装置开启了“断路器控制”,配置了该功能后,其O1默认为跳闸出口,O11默认为合闸出口;

2、sepam20、40保护装置开启了“逻辑分辨”,配置了该功能后,其O1默认为逻辑分辨的跳闸出口。