我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy Studio软件连接MICOM P127继电保护装置,可以从装置中导出配置,但修改叁数下载到装置后参数实际没有修改是什么原因?

问题描述:
Easergy Studio软件连接MICOM P127继电保护装置,可以从装置中导出配置,但修改叁数下载到装置后参数实际没有修改是什么原因?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

Easergy Studio软件连接MICOM P127继电保护装置,可以从装置中导出配置,但修改叁数下载到装置后参数实际没有修改的原因是:在Easergy Studio软件中,修改了参数,但是没有在软件中点击保存。