我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P12x/y保护装置的看门狗(装置故障告警)的初始状态是什么?

问题描述:
Micom P12x/y保护装置的看门狗(装置故障告警)的初始状态是什么?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

1、Micom P12x/y保护装置看门狗在装置没有上电、上电启动过程中(5s左右的启动时间)、具有硬件和软件故障故障时,

看门狗(RL0)状态为:36与35端子闭合,36与37端子断开,具体见下图;

2、Micom P12x/y保护装置看门狗在装置上电5s后且没有硬件或软件故障时,看门狗(RL0)状态为:36与35端子断开,36与37端子闭合。

注意:装置供电且正常的情况,装置的看门狗与样本示意图状态是相反的。