FA421176
FA421176
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]P3通过以太网接口接入2个不同的控制系统,两个通信协议是否都可以选择IEC61850协议?
问题描述:
P3通过以太网接口接入2个不同的控制系统,两个通信协议是否都可以选择IEC61850协议?
所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置
解决方法:
不可以,一个使用IEC61850通信协议,另一个使用其他通信协议。
首次发布日期:
2021/12/24
修订日期:
2021/12/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置