FA421177
FA421177
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]P3U标准型装置的功耗是多少?
问题描述:
P3U标准型装置的功耗是多少?
所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置
解决方法:
正常条件:<15W(<30VA)
跳闸继电器出口:<25W(<50VA)
首次发布日期:
2021/12/24
修订日期:
2021/12/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置