问题描述:
ATS22系列软起动器都有风扇吗?所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
ATS22系列软起动器的风扇运行规律:
ATS22C21*以上(含)集成风扇,其他系列无内置风扇、有可选的外加风扇;ATS22在装配有冷却风扇的软起动器上,风扇被出厂设置为在散热器温度达到 46°C (114.8°F) 时立即自动开启。当散热器温度降回 43°C (109.4°F) 时,它将被关闭。这一行为可通过调整 IO 菜单中的 FAn 参数加以修改。
相关FAQ:
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATS22系列软起动器的风扇运行规律:
ATS22C21*以上(含)集成风扇,其他系列无内置风扇、有可选的外加风扇;ATS22在装配有冷却风扇的软起动器上,风扇被出厂设置为在散热器温度达到 46°C (114.8°F) 时立即自动开启。当散热器温度降回 43°C (109.4°F) 时,它将被关闭。这一行为可通过调整 IO 菜单中的 FAn 参数加以修改。
相关FAQ:
是否有帮助?