我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22、ATS48软起动器支持Profibus DP通讯吗?
问题描述:
ATS22、ATS48软起动器有gsd文件吗

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS22、ATS48软起集成Modbus通信(RJ45接口),无Profibus DP通信附件,但可以通过施耐德Modbus/Profibus DP网关LA9P307或LUFP7进行Profibus DP通信。

ATS22、ATS48软起没有Profibus DP组态的GSD文件,需要进行Profibus DP通信时,如果使用LA9P307,可以通过LA9P307的GSD文件在网关上配置通讯参数;如果使用LUFP7,可以通过软件ABC-LUFP在网关上配置通讯参数。

LA9P307、LUFP7常用网关说明如下:

更多参数请参考官网:LA9P307LUFP7