我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器触发PHF故障的条件是多少?

问题描述:
ATS48软起动触发PHF故障的条件是多少?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动触发PHF故障的条件如下:

1、在运行时动力电源相序异常;

2、在运行过程中,动力电源缺失;

3、在运行过程中,如果电机某一相中的电流降至阈值PHL以下并持续 0.5s,或三相中电流全部降至阈值PHL以下持续0.2s;(PHL出厂设置为软起额定电流ICL的10%)

4、主电路与触发电路相序不同步(由于电源线路不平衡、谐波影响、电磁干扰等);

5、一个(或多个)晶闸管未触发。