如何判断ATV610变频器的起动方式?
问题描述:
如何确定ATV610变频器的启动方式?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器出厂设置为DI1与24V接通时变频器启动,断开时停止,如果不确定是否更改过参数,可以通过以下方式判断变频器的启动方式。
1、当变频器面板右上角显示term等代码时:
右上角的代码即表示变频器的启动方式,如下图面板右上角显示Term(端子排)即变频器通过DI端子控制启停。

其它代码表示的控制方式说明:
HMI为面板控制,即变频器面板上的RUN(启动)和STOP(停止)按键控制启停;
MDB为变频器集成的Modbus通讯控制启停;
NET为现场总线(Profibus DP)控制启停。
2、当变频器面板右上角显示电流时,可以进入2显示-2.5通讯映像-命令通道,查看当前的命令通道,如下图命令通道为端子排,即变频器通过DI端子控制启停,其它控制方式的含义同上。

说明:变频器同时收到启动指令和速度指令时才会启动。
是否有帮助?