我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX电子式脱扣单元面板上的Io表示什么?

问题描述:
NSX电子式脱扣单元面板上的Io表示什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX电子式脱扣单元面板上有一些调节旋钮,其中Io表示长延时保护脱扣电流的粗调值,范围一般在0.4-1In(额定电流)。Ir在Io的基础上进行微调,范围在0.9-1Io。

即:长延时保护脱扣电流 Ir=(0.9-1)*Io;Io=(0.4-1)*In