我们今天能为您提供什么帮助?

NSX Mic7E如何获取漏电电流?

问题描述:
NSX Mic7E如何获取漏电电流?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX Mic7E的漏电电流可以本地显示,可以通过通讯遥测读取,还可以通过FDM128查看漏电电流实际测量值与漏电电流设定值的百分比。不可以通过FDM121和EPC软件获取。

MicroLogic

LCD

FDM128
FDM121
EPC