我们今天能为您提供什么帮助?

NSX系列脱扣单元Mic5B与Micr5A/E的区别是什么?

问题描述:
NSX系列脱扣单元Mic5B与Micr5A/E的区别是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX系列脱扣单元Mic5B与Mic5A/E的主要区别是:

1、二者都是三段保护的,且Ir/Tr、Isd/Tsd、Ii都是可以调节的,但是Mic5B的微调只能通过BTM连EPC实现;而Mic5A/E还可以通过液晶显示屏下方的按键或者是通讯等方式实现微调。

2、Mic5B可通过单独订购Mic5B SI脱扣单元关闭过载保护(实现过载不跳闸功能)、或单独订购Mic5B LI脱扣单元关闭短延时保护、或单独订购Mic5B LS脱扣单元关闭瞬时保护;而Mic5A/E的过载/短延时/短路瞬时保护是无法关闭的。

3、MicroLogic 5B只有基本的保护功能,不带测量功能;Mic5A/E可实现电流表/多功能表的测量功能。

4、MicroLogic 5B新增25A额定电流。

5、MicroLogic 5B配SDx只能实现过载报警功能;Mic5A/E配SDx除可实现过载报警功能,还可以通过EPC等软件重新编程SDx的输出功能,如过压、欠压、过流、欠频、过频等。

6、MicroLogic 5B的Tr和Ii出厂默认的是最大值;Mic5A/E的Tr和Ii出厂默认的是最小值。