我们今天能为您提供什么帮助?

NSX预接线触点与标准触点的区别是什么?

问题描述:
NSX预接线触点与标准触点的区别是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX预接线触点与标准触点的尺寸和功能是一样的,可安装在OF/SD/SDE/SDV的位置实现不同的功能。二者最大的区别是:

1.NSX预接线触点带两组转换触点,可最多实现2NO+2NC功能,而标准触点只有一组转换触点,最多只能实现1NO+1NC功能;

2.NSX预接线触点上自带1 米长低烟,无卤,阻燃导线,而标准触点上是不带线的;

3.NSX预接线触点目前只有标准容量的(额定电流6A,最小100mA/24VDC),标准触点有标准容量(额定电流6A,最小100mA/24VDC)和低水平(额定电流5A,最小1mA/24VDC)的两种可选。