我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZART8LM在MBC模式下为什么不能做为主站?
问题描述:
ZART8LM在MBC模式下为什么不能做为主站?

所属产品线:
Harmony XAR

解决方法:

MBC功能为多桥梁控制功能,需要通过遥控器辅助按钮来进行基站选择。基站切换功能需要通过显示器来显示配对基站和辅助按钮的选择状态,ZART8LM是带LED灯的遥控器无LCD显示屏,无法显示切换选择的状态,所以ZART8LM无法在MBC模式中作为主站应用。