我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]DPNa Vigi+漏电断路器是否可以拼装梳状母排?

问题描述:
DPNa Vigi+漏电断路器是否可以拼装梳状母排?

所属产品线:
18mm DPNa/N Vigi+

解决方法:

DPNa Vigi+ 一体式漏电断路器可以配置iDPN的梳状母排

A9XPC624     24*18mm梳状母排,适用于1P+N(18mm)MCB

A9XPC612     12*18mm梳状母排,适用于1P+N(18mm)MCB