我们今天能为您提供什么帮助?

PSO2020 IEC104协议通讯不下发对时命令怎么处理

问题描述:
PSO2020 在以iec104协议与设备建立通讯后,不下发对时命令。

所属产品线:
电力监控系统PO

应用环境:
PSO2020|Windows Server2012

解决方法:

增加IEC104对时命令变量标签,并在事件中触发,详见文档



附件
PSO2020 IEC104协议通讯不下发对时命令怎么处理_20211025_20211025140747.pdf