我们今天能为您提供什么帮助?

PSO2020 iec61850遥控同期闭锁怎么处理

问题描述:
PSO2020 以iec61850协议与ied设备通讯,遥控失败。

所属产品线:
电力监控系统PO

应用环境:
PSO2020|Windows Server2012

原因:
遥控过程中同期闭锁

解决方法:

取消遥控同期闭锁,详见文档



附件
PSO2020 iec61850遥控同期闭锁怎么处理_20211025_20211025141100.pdf