我们今天能为您提供什么帮助?

PSO2020 运行过程中切换画面卡顿白屏怎么处理

问题描述:
PSO2020 在运行过程中切换画面过程中会出现卡顿、白屏,几秒钟后才能正常显示数据。

所属产品线:
电力监控系统PO

应用环境:
PSO2020|Windows Server2012

原因:
PSO只对画面展示数据进行实时通讯,其他的数据采用后台轮询机制,在切换画面过程中需要时间进行获取画面数据,当画面调用大量不同设备数据时,有几率会出现卡顿、白屏。

解决方法:

studioIO设备中,设置缓存为TURE,缓存时间为10秒;更新项中后台轮询设置为TURE,分别对后台轮询速率、最小更新频率根据需要进行调整。那么在切换画面过程中,画面首先展示缓存数据,后台轮询对画面实时数据进行更新,详见文档



附件
PSO2020 运行过程中切换画面卡顿白屏怎么处理_20211229110552.pdf