我们今天能为您提供什么帮助?

PME2021报表如何订阅

问题描述:
PME2021报表如何订阅,定时生成报表

所属产品线:
电能管理系统PME

应用环境:
WIN10|PME2021

解决方法:

1、打开Web Applications,进入报表页面,点击“管理订阅”。

2、点击“添加订阅”,在报表列表中选择订阅的报表,点击“下一个”。

3、填写相关设置,并点击“现在测试”,检查是否可以成功订阅。如果测试成功,点击确定,点击完成,就成功订阅了一个报表。



附件
PME2021报表如何订阅_20211125154740.pdf