我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b~1600大塑壳断路器内部能安装几个触点?

问题描述:
NS630b~1600大塑壳断路器内部能安装几个触点?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b~1600大塑壳断路器内部可安装的触点有OF/SD/SDE,具体如下:

断路器操作方式 OF(状态指示触点) SD(脱扣指示触点) SDE(故障指示触点)
手动操作(固定式或抽屉式) 标配无,最多选配3个 标配无,最多选配1个 标配无,最多选配1个
电动操作(固定式或抽屉式) 标配无,最多选配3个 标配无,不能选配 标配1个,最多安装1个