我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS大塑壳的预合闸指示触点(旋转手柄用)一台断路器上可以安装几个?
问题描述:
NS大塑壳的预合闸指示触点(旋转手柄用)一台断路器上可以安装几个?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS大塑壳的预合闸指示触点(旋转手柄用)一台断路器上可以安装2个,预分触点是PA33882,预合触点是PA33883。