我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]FuPacT系列包含哪些型号的产品?
问题描述:
FuPacT系列包含哪些型号的产品?

所属产品线:
配电开关

解决方法:

FuPacT系列包含ISFL、ISFT、GSD三种型号的产品。

ISFT 熔断器式隔离开关 100A~630A

ISFL 条形熔断器 160A~630A

GSD 隔离开关熔断器组 63A~1250A。