我们今天能为您提供什么帮助?

直流断路器C65-DC是否可以使用梳妆母排?

问题描述:
直流断路器C65-DC是否可以使用梳妆母排?

所属产品线:
C65N/H/L-DC

解决方法:

直流断路器C65-DC是可以使用梳妆母排,C65-DC可以使用交流微断IC65(1p/2p)的梳妆母排,C65-DC 1p的梳妆母排为A9XPH112/A9XPH124,C65-DC 2p的梳妆母排为A9XPH212/A9XPH224。