我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何在EBO工作站,设置用户访问自动登出时间?(Logoff Time)

问题描述:
EBO工作站,设置用户访问自动登出时间.

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

用管理员账号登陆工作站,然后按照以下步骤操作:

1,控制面板

2,用户管理

3,在服务器列表中,选择包含要为其设置自动登出时间的用户帐户组的EcoStruxure BMS服务器

4,在域列表中,选择用户帐户组所属的域

5,在“用户帐户组”列表中,选择用户帐户组。

6,单击“策略”

7,选择自动登出,然后选择用户帐户组中的用户在登出前可以空闲的分钟数。