LC1D交流接触器如何接线?
问题描述:
LC1D交流接触器如何接线?所属产品线:
进口TeSys Deca接触器; 国产TeSys Deca接触器解决方法:
LC1D170及以下接触器接线如下图:

LC1D的三极接触器的A1和A2为线圈接线端,L1/L2/L3为进线端 ,T1/T2/T3为出线端。
LC1D主极4常开的四极接触器的A1和A2为线圈接线端,L1/L2/L3/L4为进线端,T1/T2/T3/T4为出线端。
LC1D主极2开2闭的四极接触器的A1和A2为线圈接线端,1/R1/R3/3为进线端,2/R2/R4/4为出线端。
13和14为常开辅助触点,21和22为常闭辅助触点。
170A及以下接触器线圈直接接入A1、A2端子,大于170A接触的线圈接线可参考以下链接:
LC1D09-38接触器接线规格如下图1,其他型号接触器接线规格请参考样本。
样本可通过以下链接下载:

图1
是否有帮助?