我们今天能为您提供什么帮助?

LR9F热继电器和LR9G热继电器(全球版)有什么区别?

问题描述:
LR9F热继电器和LR9G热继电器(全球版)有什么区别?

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F; TeSys Giga 系列保护产品

解决方法:

LR9F热继电器和LR9G热继电器(全球版)有区别见下表:

LR9F

LR9G(全球版)

24个型号30…630A

4个型号28…630A

10/20等级版本型号不同

5E…30E等级选择

1:1.6过载电流设置

1:4过载电流设置

脱扣指示

过载报警指示灯、脱扣指示、电机运行指示

电流设置范围宽,不够准确

64位旋钮设计,电流设置更精确

无接地故障保护

接地故障保护可选

相不平衡保护

相不平衡保护可选

与接触器直接连接需要额外附件

与LC1G接触器(全球版)即插式直连